This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:VIN = 3.3V 时的效率与负载电流曲线

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487555/tps61240-q1-efficiency-vs-load-current-curve-for-vin-3-3v

器件型号:TPS61240-Q1

工具与软件:

您好!

由于数据表中仅规定了3V 和3.6V 的电压、您能否帮助获取 VIN = 3.3V 时的效率与负载电流关系曲线?

非常感谢您的帮助!!

此致、

Vineet Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Vineet Anurag,

    您可以使用我们的 WEBENCH 工具在其他条件下获得效率结果。 该数据基于我们实际的基准测试结果。 谢谢。

    webench.ti.com/.../152

    奥罗拉