This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:简单的负载开关

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487902/tps22811-simple-load-switch

器件型号:TPS22811

工具与软件:

我想要一个简单的负载开关应用、在该应用中、我会根据按钮开关输入打开和关闭12V 电源。
我需要最快的压摆率/

  • 能否将 DT/PGTH/ PG 引脚悬空?
  • 我已将 EN/UVLO 引脚直接连接到 MCU 的输出、但不确定如何处理* EN/OVLO 引脚? 显然我无法让它悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    [quote userid="634319" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487902/tps22811-simple-load-switch 能否将 DVDT/ PG 引脚悬空?

    您可以保持 PG 悬空。 PGTH 可连接到 GND。 如果输出端没有大电容、则 dVdT 可保持悬空。 dVdT 有助于控制浪涌电流、因此、如果有高输出电容器、您需要 dVdT 引脚来降低浪涌电流。  

    [报价 userid="634319" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487902/tps22811-simple-load-switch ]我已经将 EN/UVLO 引脚直接连接到 MCU 的输出端、但不确定该怎么办? 显然我不能让它浮动?

    如果您不需要过压保护、则应将 OVLO 连接到 GND。

    此致、
    Arush