This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:输入电压调节

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487875/bq25756-input-voltage-regulation

器件型号:BQ25756

工具与软件:

你好

当 Ive 将硬件输入电压限制设置为默认工作窗口时(将 ACUV 连接到 VAC、将 ACOV 连接到 PGND = 4.2V-60V)

我是否仍可以通过寄存器将输入电压限值设置得更高、例如70V? 或者我是否需要电阻分压器?


谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    [报价 userid="634300" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487875/bq25756-input-voltage-regulation 我仍然可以通过寄存器将输入电压限值调高到70V 吗? 还是需要电阻分压器?[/QUOT]

    是的、您可以将 VAC_DPM 寄存器电压设置为高于 ACUV 电阻器设置。 这样就不需要电阻分压器。

    此致、
    埃森·加洛韦