This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:灌电流和拉电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, TPS552882-Q1, LM25149-Q1EVM-2100, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486427/lm25148-sink-and-source-current

器件型号:LM25148
主题中讨论的其他器件:LM5170TPS552882-Q1LM25149-Q1EVM-2100LM5171

工具与软件:

我正在研究 LiPo 电池仿真器的设计、我曾想到在非传统布置中使用同步降压。 我想知道这是否可能。

作为电池仿真器、降压转换器需要 输出正电压、并且 能够拉取和灌入电流。

1)象限1:常规将 用作器件上充电控制器的降压和拉电流。

2)象限4:器件充电控制器将尝试通过将 Vo 上的电压升高到预期的输出电压之上来为仿真器充电、以产生一个恒定的充电电流。 观察以 Vo 为输入的稳压器电路时、看起来这应该会创建一个升压电路。 我的目标是将有源负载连接到 Vin、以便在 Vin 升压时吸收电流。  我将使用一个二极管将12V 连接到稳压器、当它检测到阴极电压高于阳极时、有源负载将打开。

使用此芯片是否可以实现象限4? 理论上说、同步降压转换器可以用作升压转换器、但我不确定芯片中是否有一些检测逻辑会禁用低侧 FET 充当升压转换器、防止反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Griffin、

    您可能需要 LM5170等双向控制器?  此设备无法以这种方式工作。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM5170不适合我的应用。  这似乎是正确的想法、但参数超出了规格。  我需要一个3.0V 到9.0V 的受控输出电压、允许 +/- 8A。  我偶然发现了 TPS552882-Q1、虽然它看起来可能有效、但我不知道它是否允许反向电流。

    BQ25758ARRVR 看起来可以正常工作、但需要更多智能。  我的系统中有一个 MCU、因此 I2C 控制是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Griffin、

    请打开新主题、以便将其定向到正确的产品系列、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进、我购买了 LM25149-Q1EVM-2100、它似乎确实可以提高反向电流。

    测试设置:
    二极管阳极的12V 电源。 连接至 Vin 的阴极

    测试案例:
    1) 1)将电子负载连接到 Vout。 观察 Vout 为5.0V 且纹波电压约为12mV。 通过在1A 处启用回放来模拟瞬态。 我没有看到任何压降、纹波仅增加到大约55mV

    2)将120 Ω 1W 电阻器连接到输入二极管的阴极。  从 Vout 中移除回放并将第二个电源连接 至 Vout、将 PSU 设置为5.01V、电流限制为0.5A。  导通12Vin 并观察电源轨拉动133mA。 启用5.01V PSU 并观察5.01V PSU 电源0.5A。 我可以看到12V 的电源电压降至0.0A。 示波器显示 Vin 跳至15V、表示反向升压正常工作。

    由于我在测试案例2中没有工作负载、因此我可以看到 Vin 电压根据5.1V PSU 的电流限值增加。

    这似乎是按预期工作。  我可以问一下、为什么您说"此器件无法以这种方式工作"。  我不确定是否缺少某个边缘情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Griffin、

    他不是该器件的设计用途。  如果您问、FPWM 下的该器件是否会由于输出电压升高或从输入到输出升压而在输入端产生电压。  答案是可以、但这不是该器件的预期用途、因此是响应。

    不确定您要在这里尝试实现什么、但通常当客户询问此功能时、他们通常会寻找双向控制器、而这并非如此、尽管该控制器可以灌入反向电流。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Griffin、

    很可能、没有什么可以阻止电流反向流动、但您需要了解这不是该器件的预期用途、因此我建议您使用 LM5171/70。   另请注意:以下几点、进一步支持我的决定:不要 将此部分用于本应用。

    希望这对您有所帮助。

    David。