This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:LDO (TPS7A90)能否在负载电流低于1 mA 时提供可靠的输出?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488762/tps7a90-can-the-ldo-tps7a90-provide-reliable-output-for-load-currents-below-1-ma

器件型号:TPS7A90

工具与软件:

您好!  

主题:  LDO 能否在负载电流低于1 mA 时提供可靠输出?

部件号:  TPS7A90

在我所考虑的 LDO 的数据表中、输出电流负载调节(IOUT)的额定范围为5 mA≤IOUT≤0.5A。但是、数据表中不包含显示稳压器在低负载电流下的性能的具体图。 但数据表中提供了通用负载调节图。 我已经将该图的快照与数据表中显示的负载调节参数一起附上。  

我的应用 设计适用于具有以下特定要求的 CMOS 图像传感器应用:

  • 输入电压(VIN):  3V
  • 输出电压(VOUT):  可调节、最高为3.5V
  • 噪声要求:  纹波电流峰-峰值<µV μ V
  • 静态电流(IQ):  以便优化功效
  • 最小负载电流: 小于1 mA

您能否确认该 LDO 是否能够在此类低电流电平下保持稳定运行、或者提供有关其在这些条件下的性能的任何其他指导或数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    由于 TPS7A90的额定 最小输出电流为0A、因此它应在您的条件下正常调节。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy Hosear