This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C51-Q1:UCC28C51-Q1的最小 VDD 电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C51-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488611/ucc28c51-q1-minimum-vdd-voltage-for-ucc28c51-q1

器件型号:UCC28C51-Q1

工具与软件:

大家好、  UCC28C51-Q1的最小 VDD 电压是多少? 我正在考虑向 VDD 施加8V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包含在其数据表中。 如果保持 VDD 8V、则 IC 应该正常工作。 您需要考虑 VDD 的电压范围以检查是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!