This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:ULN2803CDWR 功耗。

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488007/uln2803c-uln2803cdwr-power-consumption

器件型号:ULN2803C

工具与软件:

你(们)好  

我将在设计中使用此器件、出于功耗预算考虑、我无法清楚说明此器件的电流消耗。 所需的电压。 如果它在3.3V 电压下运行 、那么它是如何提供50V 输出的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    该部件本质上是一个位于负载低侧的高电流反相缓冲器。 因此、负载在其高侧连接到0-50V 电压并在其低侧连接 ULN 集电极引脚、则可以使用3.3V 等低电压驱动输入引脚。 当输入引脚变为高电平时、输出引脚变为低电平、负载开启。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    消耗了多少电流、电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    输入引脚主要是电阻式引脚、因此您可以参考 Iin 规格、或者在输入为高电平时通过 VBE 和内部输入电阻器进行计算。 当输出关闭时、有一些很小的漏电流、当它在电流流经输出时、由高侧电压和负载阻抗决定。

    但是、由于该器件具有如此简单的内部电路、因此除了上述详述之外没有器件"IQ"。

    谢谢!

    Patrick