This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:如果未连接电池、VSYS 的输出电压是多少?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488664/bq25622e-if-no-battery-connected-what-is-the-vsys-output-voltage-would-be

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道、如果未连接电池、VSYS 输出电压将是多少?

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:  

    当未连接电池时、必须禁用充电以实现稳定的 SYS 输出调节。 在禁用充电且未连接电池的情况下、VSYS 将调节为比 VSYSMIN 设置高约230mV。 例如、当 VSYSMIN = 3.52 (默认值)时、VSYS 输出电压将为3.75V。  

    此致、

    Garrett