This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:支持 BQ24650/bq77915

Guru**** 2384280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487178/bq24650-bq24650-bq77915-support

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ77915

工具与软件:

我已经使用 bq77915和 bq24560 Ic 设计并制造了具有电池平衡功能的6芯串联太阳能电源管理板。 在测试最终产品后、我遇到这两个芯片的电源问题。 我希望这块电路板能够提供一些原理图/设计支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya:

    Unknown 说:
    在测试完最终产品后、我遇到了这两个芯片的电源问题。 [报价]

    您能解释一下电源问题是什么吗?  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    在使用24V 电源通过太阳能 VIN 为电路板供电时、我遇到一个问题、电源电压降至0.3V。 我假设 bq24650在某处引发了故障、但我无法在原理图中找到问题。 我可以和大家分享这个原理图、但宁愿不要在公共论坛中这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya:

    您是否正在使用 MPPT 功能?

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。