This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-LDO:针对低噪声可调节 EP 的建议。

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488706/tps7a4701-ep-recommendation-for-low-noise-adjustable-ldo

器件型号:TPS7A4701-TPS7A4701 EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

工具与软件:

您好!

我正在从事一个需要13个电源的项目。 我来了 TPS7A4701 、符合我大约80%的要求。 不过、是这样 最大输出电流为1A 超过了我的需求

我正在寻找 具有可调输出电压、低噪声和低电流要求的 LDO 、具有以下主要规格:

  • 输入电压(VIN): 3V
  • 输出电压(VOUT): 可调节、最高为3.5V
  • 最大输出电流(Iout): 不超过300mA
  • 噪声要求: 纹波< 30µV μ V 峰峰值
  • 静态电流(IQ): 以便优化功效
  • 最小负载电流: 小于1mA

您能否推荐一款符合这些规格的合适 LDO?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adwait:  

    我建议查看 TPS7A20。 此外、输入电压是拼写错误还是指最小输入电压? 要处于稳压状态、LDO 必须具有大于压降规格的压降。 如果压降较小、这也将提高整体 LDO 效率。 除非这是一个拼写错误、否则 TPS7A20应在此处正常工作、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla