This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:BQ79718-Q1与3个寄存器进行 SPI 通信。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488586/bq79758-q1-bq79718-q1-spi-communication-with-3-registers

器件型号:BQ79758-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ79718-Q1

工具与软件:

你好,这是 JJ

实际上、我使用的是 BQ79718-Q1、而不是 BQ79758-Q1。 我无法选择 器件型号中的 BQ79718-Q1。

我必须将 SPI TX/RX 发送到 EEPROM 中。

BQ79718有3个 SPI TX/RX 寄存器、如何几乎立即使用3个 SPI TX 寄存器发送指令(1字节)和24位地址(3字节)?

此致、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    BQ79718一次可以发送3个字节。 可以使用 SPI_TX1到 SPI_TX3和 SPI_EXE 寄存器配置通过 SPI 发送的内容。  

    SPI 通信完成后、可以通过 SPI 更改要写入 SPI_TX1 - SPI_TX3寄存器中的内容、从而发送更多内容。

    此致、

    John