This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:有关 VINDPM 的问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485546/bq25723-questions-about-vindpm

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

工具与软件:

大家好!

我们在设计原理图时采用了 TPS65987D + BQ25723、且对充电功能进行了正常测试。

现在我们有一个问题、我们的板功耗接近15W、 当它连接到5V 非 PD 电源时、有时会导致适配器的输出不稳定、当通过 USB A-C 电缆连接到台式计算机时、甚至可能导致计算机关机。

测试发现、当发生上述两种现象时、VBUS 降至3.7V。因此、我查看了 BQ25723的手册、这是 BQ25723的 DPM 功能。

我曾尝试通过 TPS65987D 的 I2C 事件将 BQ25723的 DPM 寄存器限制更改为4.5V、但似乎没有办法将 DPM 寄存器固定为4.5V、每次拔下 VBUS 电源并将其插回时、DPM 寄存器都会复位为默认值。

现在、我要将 DPM 寄存器的值写入4.5V 固定值、我该怎么做?

我期待您的回复或其他想法和解决方案。

谢谢。此致、

Xavier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xavier、

    也就是说、输入电压寄存器 VINDPM 将在启动期间设置。 您可以在启动完成后200ms 对其进行更改。 上电复位后、VINDPM 将复位为默认值。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、ö m

    是否有办法停用 VNDPM 功能? 或者将其固定到某个不会再改变的值。

    谢谢。此致、

    Xavier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    有没有办法停用 VNDPM 函数? 或者将其固定为某个不会再次更改的值。

    遗憾的是、我们无法禁用或防止 VINDPM 重置启动。

    此致、

    Christian。