This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650Rvar

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488970/bq24650-bq24650rvar

器件型号:BQ24650

工具与软件:

您好!

我一直在使用 BQ24650EVM-639用户指南来帮助我设计电路板。 原理图显示未安装无阻值的元件(C9、C13、R4、R8和 R16)。

我对其中某些元件(尤其是 R8和 R16)的用途很好奇。 例如、如果未安装 R8、我是否可以直接将 C9 (10 μ F 去耦电容器)直接接地?

感谢您的帮助!

 e2e.ti.com/.../sluu444a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yahia、

    我建议参考原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_57_2900_.pdf

    R8/C9:减少 HSFET 导通上的开关节点振铃。 建议包含用于评估的封装、以防布局中的寄生元件导致比预期的振铃更高的开关损耗和 EMI 噪声。(不需要)

    R16:将 TERM_EN 拉至 GND、 禁用充电终止、必须拉至高电平或低电平不能保持悬空。

    R4:用于设置 MPPT 电压、您可以只使用一个电阻器 R3。

    C13:高频噪声去耦和/或热敏电阻分离延迟电容、推荐

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!


    感谢您的答复。 我一定会查看您提到的原理图检查清单。

    随着我继续进行设计工作、一旦我完成设计审核、我想申请对其进行审核。 我应该为它创建一个新主题、还是应该继续这个当前主题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yahia、

    我建议创建一个新主题。

    此致、

    Christian。