请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 工具与软件:
大家好、我是 Mahmoud Alsheikh、是 paragon AG 硬件开发人员、德国。
我尝试使用以下参数设计 lm5123-Q1:
VIN = 13V、Vout =音频单路20V 至45V 的跟踪电压。
功率=高达400W。
您能为我提供原理图(Altium)吗?
可以向我发送参数吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mahmoud:
请查看我们的 H 类参考设计:
https://www.ti.com/tool/TIDA-020033
您可在此处申请设计文件:
https://www.ti.com/drr/opn/TIDA-020033-TD-DESIGN
此致
哈利