This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:受测器件进入保护模式/获取加号停止

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488927/ucc28056-device-under-test-goes-in-protection-mode-get-pluses-stops

器件型号:UCC28056

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将使用 TI 器件 UCC28056进行直流/直流 LLC 部分之前的预调节有源功率因数控制器。

我们的规格如下所示。

输入电压范围:100V - 264V AC

PFC 输出:407VDC。

功率:240W。

这里正面临一个问题、同时输入电压逐渐从100V AC 增加到264其正常工作。 但是、当我们将输入电压100V 直接更改为264V 交流时、器件会进入保护模式(栅极开关关闭)。 .

在这里、 我检查了该 IC 的保护措施、并观察了波形、但它低于阈值电压。

我们可微调 CS、ZCD 和 Vosns 引脚的滤波器。

请提出建议。

Sudhir。

请提出建议。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、  

    PFC 输出很可能进入在 VOSNS 输入端检测到的过压条件(OV)。  这将触发 OVP1、栅极驱动将停止、直到输出电压回到开关脉冲将恢复的正常调节范围内。

    但是、如果您的过冲足够高、能够触发 OVP2 (在 ZCD/CS 输入端)、则开关会停止~1秒 、然后重新启动。   
    除非 ZCD 输入上的 Kzc 比率电阻过低、否则不太可能发生 OVP2响应。  

    当施加了如此剧烈的线路电压阶跃时、预计输出上会出现过冲、这是正常的。 发生这种情况是因为电压环路响应时间非常慢(穿越频率为~10Hz)、并且在从100Vac 变为265Vac 时、COMP 电压无法足够快地缩短导通时间、从而避免将多余的能量推送到输出。  这在轻负载下尤其可能发生。   

    IC 内的量化前馈函数通过在输入电压峰值上升时减少增益(和导通时间)来帮助更大限度地减少过冲、但在增益稳定到265Vac 的正确电平之前、响应时间有限、并且可以提供少量额外的能量。  

    栅极驱动会在过冲时停止、这是一件好事。  如果在1秒(OVP2)的长时间故障持续时间内停止、效果不佳。 这表示存在严重的过压、应对其原因进行调查和校正。  但是、轻微过冲(OVP1)不是意外情况。  

    此致、
    Ulrich