This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2812:最小值(QUOT);正向输入阈值电压(QUOT);

Guru**** 2766205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2812, UCC27444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488693/tps2812-min-value-of-positive-going-input-threshold-voltage

器件型号:TPS2812
Thread 中讨论的其他器件: UCC27444

工具与软件:

尊敬的支持团队:

VCC = 5V 时、"正向输入阈值电压"是否有最低规格?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dice-K、

    感谢您联系 TI 了解 TPS2812。

    这是一个较旧的器件、我们没有该特定的最低规格。

    如果尚未投产或延迟开发、我建议查看我们的一款具有该规格的 P2P 较新器件、例如 UCC27444。

    谢谢!

    William Moore