This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS703:[TPS70345]热性能检查

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482279/tps703-tps70345-thermal-performance-check

器件型号:TPS703

工具与软件:

大家好、团队成员:  

 我的客户想在3V3/0.5A、1V2/1A 输出用例下使用 TPS70345器件(输入电压约为3W)、您能评论一下在这种情况下双层1oz 的热面积是什么样的?

 TKS 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请给我们2-3周的时间来模拟这些参数、然后再与您联系。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

     将 PCB 规格更新为6层、每层具有1盎司

    奇怪的是,我们还没有在 稳压器1上的1A 输出电流范围和稳压器2上的2A 输出电流范围内使用满负载,为什么需要这么长的时间来进行仿真?

     我想它大约是4x4/2x2cm 的面积、在这里工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您声称 PCB 是6层电路板。 1oz 铜覆区应该没有问题。  

    我们的热仿真团队资源有限、因此需要几周时间才能完成这些申请。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

     检查是否进行更新请参阅此处的 PCB 尺寸 tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    仿真团队表示、没有足够的信息来了解此处需要什么。 您提供的参数太模糊、我们无法对客户的 PCB 布局做出假设。 不过、我们可以为客户提供我们的器件模型、供他们在自己的仿真中使用。  

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

     请帮助   在此处分享仿真模型。 Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望仿真模型使用哪种文件格式?