请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 工具与软件:
如果您在随附图片中提供时间方面的帮助、我将不胜感激。

可以使用以下公式根据这些时间计算最小/最大占空比吗?

例如、如果我希望 D=98%且 T_SW=5usec、则 ton=98%*5usec=4.9usec 且 t_off= 100ns。 这种情况可能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果您在随附图片中提供时间方面的帮助、我将不胜感激。

可以使用以下公式根据这些时间计算最小/最大占空比吗?

例如、如果我希望 D=98%且 T_SW=5usec、则 ton=98%*5usec=4.9usec 且 t_off= 100ns。 这种情况可能吗?