This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:空闲时二极管上的高电流消耗。 12V 负电源的低空闲电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575-Q1, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482948/lm5575-q1-high-current-draw-over-the-diode-in-idle-high-idle-current-for-negative--12v-supply

器件型号:LM5575-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA181

工具与软件:

您好!

我在使用下面的 LM5575-Q1设计时遇到一个问题、即逆变器。

完全基于 WebBench 设计。

根据 WebBench 相位裕度和所有其他参数应该正常。

但是、在给它加电时、在-12V 侧连接0负载的情况下、+12V 电源上的电流消耗大约为500mA。

我测量的是生成的-1V 左右。

在未连接任何电源的情况下、我在 GND 和负载侧的-12V 之间测量约500 Ω。
(转换器位于其他元件作为-12V 负载连接的电路板上、因此它不仅是转换器的内部电阻)

我确实检查了 webbnech 设计,但没有看到任何错误。

您能帮助我确定为什么会有这么多的电流损耗吗?

我们还看到了 PCB 设计的大热天。

+12V 输入位于底部的红圈处。

因此、C1428和 C1421靠近输入引脚和输入电容器。

COMP 和反馈电路位于电路板的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    我觉得原理图是正确的。 请尝试逐一移除各个输入电容器(C1421和 C1428)、查看它们是否存在泄漏。 由于输入到输出电压接近25V、我建议使用额定值更高的电容器50V/100V。 如何向该器件施加输入电压? 向器件施加 VIN 时、器件可能损坏、因为如果 VIN 快速转换、VIN 到-VIN 到 VOUT 和 GND 之间的电容器分压器将变为正数。 当-Vds VOUT 变为正电压时、IC 中的内部二极管将传导电流、并可能损坏 IC。 有关更多信息、请参阅下面的链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slva469d/slva469d.pdf

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将尝试它。 完成的最终测量值。
    电源来自 Hameg 实验室电源。  

    我应该提到的内容。 变热的元件是外部二极管。  
    我已检查极性且正确。  

    那么我假设 IC 正在做一些事情来生成流经二极管的电流。

    如果我反转二极管、我只消耗5mA 电流、但也不会产生负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    需要原理图中的二极管(D1403)、因为该器件是异步降压转换器。 确保当您连接实验室电源时、正极端子连接到板上的 VIN、负极端子连接到板上的 GND。  请参阅以下内容:

    如果 D1403变热、从 VIN 连接到-VIN 的其中一个输入电容器似乎已断开、并将 VOUT 短接至-VIN VOUT。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现电感器有问题、似乎是标签问题。

    如果是这样、我们以错误的阻抗运行、将在下周重新测试并提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    请随时发帖。 很高兴您发现电感器有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我今天应该获取新的电感器。 然后、我将为您提供最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    如果您有任何更新、我们会跟您联系。 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还在努力。 我得到39uH、
    我现在有-12,6V 当我完全移除负载...但负载没有显示短路.. 这样仍可以调试系统的其余部分。

    如果我现在在电感器和二极管之间测量、可以得到500kHz、+13V 到-14V Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。

    是我们在该电源轨中使用的电流测量值。

    我正在使用 INA181、因为我也在+12V 上使用它。  如果我只是颠倒连接、我需要将-12V 输入端连接到负输入端、这样就可以工作了。 但它不会导致我认为 CM 只是通过 Rsense 的电压.. 愚蠢的错误。

    您能帮助我确定可以测量-12V 电压的 INA181的替代产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    您可能需要联系适用于电流感应放大器的产品线。 我支持高电压降压稳压器。

    如果您没有关于 LM5575-Q1的其他问题、请点击"已解决"以关闭此主题、并向电流检测放大器组中的人员打开新主题。 谢谢你,祝你好运!