This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:设计审查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561H, LM5156, TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475980/lm5156h-design-review

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM51561HLM5156TPS61087

工具与软件:

大家好!

基于 LM51561H 的 Webench 仿真、我正在开发用于 LED 的升压转换器。 我加入了与数据表图10-9一致的修改、以实现低侧分流电阻、并反馈回控制环路。

该设计的 Vin 为20-30V、电流为1A 或1.5A 时升压至40-50V (深化所填充的分流器)、它还必须在 EN_1上接受 PWM 来调暗 LED

模拟链接供参考: webench.ti.com/.../SDP.cgi

我已经增加了 MOSFET 的额定电压、从而实现40-50V 的电压输出

尽管将其余元件值与仿真进行了匹配、但仍无法实现振荡。 非常感谢您对可能阻止开关操作的因素的任何见解。

此致、
操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OP:

    感谢您的咨询。

    指向仿真的链接将不起作用。

    您可以附加完整链接吗? 我还建议从 TI.com 下载 LM5156的 PSPICE 模型、并尝试进行仿真。 已经存在一个升压-测试台。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz。

    感谢您的答复。

    链接是: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我将尝试 PSpice 仿真并分享结果。

    BR、

    操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    使用更新的值和计算的值、仿真可以正常运行。 我计划在下周测试一下。

    我想问一下是否有办法可以防止开路电压上升到如此高的水平。 例如开路过压保护  

    可以使用其中的任何解决方案吗?

    1. 齐纳二极管钳位:一个用于钳制电压和电流的合适齐纳二极管。

    2. 反馈调整?

    3. Crowbar SCR?

    请告诉我您对此有什么想法、或者您是否建议采用其他方法。

    BR、

    操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oriol:

    感谢您的反馈。
    莫里茨本周不在办公室,所以我将接管这一主题。

    首先、您发送的第一个原理图中存在错误、其中 FB 短接至 GND。 我假设您已经解决了此问题、因为您可以正常运行仿真。

    该器件应该已经具有内部过压保护功能、这意味着如果 FB 上的电压升至高电平(比目标高10%)、该器件将停止开关、直到 FB 电压下降。


    如果仅在 FB 引脚电压下降而实际输出电压仍在增加、则齐纳钳位二极管 应该是最常见的解决方案。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas

    事实证明、FB 短接至 GND 并不是停止仿真的问题、我们订购的 PCB 不存在这个问题。 我随后创建短路、但不会产生影响。

    关于输出是开路时的高电压—因为它将在"恒流"模式下运行—我不确定它是否能够检测到故障、因为 Vled-的 GND 电阻较低、即使输出电压为高电平(如果输出开路)、也会从 LED+悬空。 仿真已验证)。

    如果输出电压超过、比如80V、我们可以使用带比较器和触发器的输出电压检测电路将 EN/UVLO 拉至低电平。

    BR、

    操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OP:

    感谢您的澄清。

    在过压情况下拉低 UVLO 时、您可能会在 Vout 上升和下降至接近阈值时产生断续行为。
    让我从我们团队内部获得一些额外的反馈、这将是最好的建议。

    我最晚在星期三回复您。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OP:

    非常感谢您的耐心。
    我收到了一些关于适用于故障保护的实施方案的反馈。
    以下是在 VOUT 和 FB 之间使用钳位二极管的原理图。 (取自 TPS61087的数据表)

    如果您还对通过 UVLO 关断的方法感兴趣、确实有一些参考资料。
    请查看这篇文章:
    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT626

    如果您有任何其他相关问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas。

    我非常喜欢齐纳二极管的方法。 感谢您的支持!

    PSpice 仿真显示了100ohm Rz 时的良好行为。 我在电路中进行尝试后就会让您知道。

    BR、

    操作