This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:禁用扫描线

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488571/lp5868-disable-scan-lines

器件型号:LP5868

工具与软件:

我需要能够打开和关闭轮询序列的最后一个扫描线脉冲。  我认为唯一的方法是修改 Dev_initial 寄存器中的 Max_Line_Num 字段。 我不知道这在运行中是否允许(即启用芯片)、也 不知道当轮询在7和8个状态之间变化时、这是否会影响其余 LED 的亮度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    可以、只能修改 Max_Line_Num。 允许在芯片都使能或不使能的情况下运行它。

    是的、它会影响重新矿业 LED 的亮度。 每个 LED 的平均电流将在大约1/7*Iout 和1/8*Iout 之间变化。

    此致、

    Felix