This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:可调整参数

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487992/tps53681-adjustment-of-parameters

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

工具与软件:

I 为 FPGA (XCZU67DR)设计电源系统(TPS53681和 CSD95490Q5MC)。
我使用的是 Fution Digital Power Designer。
但我不知道如何调整补偿参数。
如何调整这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimada Kenji:

    这些是控制环路参数(简单地说是比例增益和积分器增益)。 这些取决于您的系统要求。

    为了帮助您调整这些参数、我需要了解您的系统要求、例如工作相位数、输出电压、开关频率、电感值和输出电容值。

    谢谢!

    Ashwin K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    以下是系统要求。
     

    运行相位数 = 2

    输出电压               = 0.850V

    开关频率          = 500kHz

    电感器值               = 560nH

    输出电容器值        = 1320uF/相

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多使用一个电源轨(电源轨2)。
    以下 是以下要求。
     也请支持该要求。

    运行相位数 = 1

    输出电压               = 0.850V

    开关频率          = 500kHz

    电感器值               = 2.00uH

    输出电容器值        = 1320uF/相

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在无法启动电源轨1和电源轨2。

    所以请告诉我麻烦的原因。
    我发送 problem_issue.pdf & parameter.xml 文件

    e2e.ti.com/.../TPS53681-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_5F00_050317b.xml

     我附加了 problem_issue.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimada Kenji:

    在研究环路之前、我还有几个问题。

    1.当你说它没有通电时,你是否遇到了任何故障? 如果是-什么故障、您能与至少一个 CSP、一个 PWM、TAO/TSEN 和 VOUT 共享波形吗?

    2.您是否有满足的瞬态规格?

    谢谢!

    Ashwin K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    间隙波形。
    请访问 pdfe2e.ti.com/.../2086.Problem_5F00_issue.pdfThank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimada Kenji:

    感谢您的波形。 我可以看到 VOUT 发生了怪异的事情、但我需要一个更好的波形来造成它。

    所需波形:在单个波形中、使用4个通道在启动期间(当使能端出现时)探测电源轨1和2的 VOUT、PWM1、IOUT1、TSEN。 因此我只需要两个波形。 (需要了解当 VOUT 以此方式跳跃时 PWM 和 IOUT 出现了什么情况)

    另一个问题:

    您如何提供支持? 是使用控制引脚还是使用 Fusion 工具的软件启用? 控制引脚是否连接到所有电源(如3V3、5V 等)? 如果您处于控制 PIN、只需使用 Fusion 工具的 Monitor 选项卡中的 OPERATION ON/OFF 命令重复实验。 (将 On/Off 配置更改为 OPERATION、并在所有其他电源都已存在时使用该操作将其打开。)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚连接到3.3V。
    我尝试使用 Fution 工具启用软件、但问题没有变化。
    链接文件

    1、problem_issue.pdf (波形和电路设计)

    parameter.xml

    请通过 reviewe2e.ti.com/.../1031.Problem_5F00_issue.pdf 获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    parameter.xmle2e.ti.com/.../4075.TPS53681-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_5F00_250318.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题是由 VOUT 以阶梯模式启动引起的、如下图所示。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimada Kenji:

    查看波形后、我怀疑以下几点:

    1.对于电源轨1、显然是 DCM 运行的情况。 在配置文件中、您可以将1-Ph 中的 DCM 配置更改为 CCM。 "存储到 NVM"并重复实验。  

    2.对于电源轨2、这看起来像是回路不稳定问题。 您必须根据补偿参数调整环路参数。 现在看起来所有的参数都很高、这使得环路带宽和相位裕度变得非常高、因此您会在系统中看到很多振铃。

    您可以按照以下步骤调整环路:

    a:作为起点、您可以先将 ACLL 保持为0.5m Ω、将 INT_TIME 保持为5us、并将交流增益保持为0.5、然后尝试唤醒。

    b.为了增加带宽(使环路更快、但在较高带宽时开始看到一些振荡)-增加交流增益或减小 ACLL 或减小 INT_TIME 或增大 INT_GAIN。

    c.首先逐个更改这些参数以设置到所需的点。

    请告诉我结果。

    谢谢。