This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185-Q1:LM25185-Q1高压应用控制器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25185-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487663/lm25185-q1-lm25185-q1-controller-for-high-voltage-application

器件型号:LM25185-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在考虑将 LM25185-Q1用于高压输入范围为600V 至1000V 的应用(双开关反激式转换器)。 为此、我计划在 Vin 引脚上使用分压器。 我想确认这种方法是否会影响控制器的调节和效率。

您能否提供有关此设置的任何见解或建议? 非常感谢您的专业知识和建议。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!  

    您能不能提供系统的总体示意图来更好地说明一下?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:  

    当然、我希望这对您有所帮助

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    由于以下原因、我不建议将 LM25185-Q1用于此应用。

    VINP 引脚 :此针脚不应超过42V。 即使您可能将非常高的电阻(m Ω)从输入线路连接到此引脚以限制 VINP 上的电压、当器件处于关断模式时、此引脚上的电流会降至非常低的值(1.7uA)、这可能会导致在此引脚上看到高电压、并可能损坏器件。

    FB 引脚 :此针脚不得超过42V。 此引脚通过电阻器 RFB 连接到开关节点处、该电阻器会产生具有反馈电流的压降(当 Rset=100k Ω 时、典型值为100uA)。 在您的示例中、SW 节点将出现非常高的电压 SW=VIN_max+Vout*NPS+Clamp、FB 引脚上的电压将超过建议的限值。 尽管您可能会考虑为其值加润滑脂以限制电压、但 RFB 不能 这样做、因为它设置 Vout 直流值(如下方程式)。

    我建议选择一个 HV 反激式控制器。 您可以在此处查看 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)|德州仪器 TI.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    谢谢、感谢您的努力