This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:自同步行为

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488501/lm5155-self-sync-behavior

器件型号:LM5155

工具与软件:

大家好!

衷心感谢您在此提供的指导。 我正在设计一个带有一些 LM5402的器件、使用频率同步。 该设计通过向数据表中所述的 SYNC 引脚提供外部时钟脉冲来实现出色性能。 我目前正在使用不带 UVLO 的 SYNC、因此 SYNC 总线上的唯一组件是时钟发生器。 正如我所说、该设计非常出色。

我在处理一个原型时移除了时钟发生器、注意到 LM5155继续切换。 更重要的是、他们继续同步切换。  

我的问题是:我在数据表中遗漏了什么内容、或者这是自动同步预期行为吗? 我认为在同步情况下需要外部时钟脉冲、但我很乐意在较小的设计中跳过外部时钟生成器。

请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否附上您为与 LM5155器件实现外部时钟同步而设计的电路原理图?  

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    感谢您的答复。 我的问题涉及外部时钟被移除、但 SYNC 引脚保持相互连接时的行为。  那么、我的问题与外部时钟无关。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您是否想问在移除外部时钟后、器件是否继续以与外部时钟发生器相同的频率进行开关?

    当移除外部时钟信号时、 同步引脚的连接情况如何?

    如数据表(第17-19页)中所述、您正在使用哪个同步拓扑?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5155.pdf?ts = 1742286486863&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5155

    此致、

    Hassan