This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:替代方案

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630250, TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488213/tps630250-alternative

器件型号:TPS630250
主题中讨论的其他器件: TPS63806

工具与软件:

尊敬的技术团队:

我正在寻找一个能够为输出提供3A 或更高电流的降压/升压转换器(只需要1个输出)。

我找到了几款符合我需求的产品目录、比如 TPS630250:此器件的问题在于它在升压模式下只能提供2 A 输出。 在降压和 升压模式下、我都需要3 A 电流。

您能给我推荐一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    我需要您帮助来了解应用中的输入电压和输出电压范围。

    目前、我向您的应用推荐 TPS63806、因为该器件是我们具有的最高输出能力。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    很抱歉、我忘了包含它。

    它由单节锂离子电池供电、因此输入电压范围为2.5V 至4.5V。

    VOUT 必须是3.3V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maria:

    感谢您的更新。

    恐怕我们没有  可满足 您的应用中输出能力的领域器件。   根据我的理解、3A 不应该是连续负载、对吧?  输出侧的大电容器是否可以克服这种高脉冲电流?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    3A 是基于降压/升压转换器后面的元件可能消耗的最大电流的额定值。 这里的大型"消费者"是 Quectel 的 GSM 模块、可根据数据传输提供高达2.5A 的消耗。

    恐怕现在我们不知道这是连续负载还是脉冲电流。 我们应该估计它,我们不是很确定如何做到这一点。

    我们可能会尝试您对电容器的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maria:

    充分了解、您是否会应用一些降低消耗的策略? 我的意思是、当 Vin 较低时、比如2.5V、这意味着电池几乎没有储能、那么系统就要进入低功耗模式来省电? 假设 Vin 高于3V 或其他阈值、只需将全功率模式保持在某个阈值以下。

    此致

    TAO