This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:TPS25751和 EV2400的 I2C 控制

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25792, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486819/bq25792-i2c-control-of-tps25751-and-ev2400

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25751、、 EV2400

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑 BQ25792和 TPS25751的组合。

我们将 EV2400连接到 I2C 线路并尝试从 BQ Studio 写入 BQ25792、但寄存器未更新。

I2C SCL 和 SDA 也保持"H"。

连接配置如下:

将 EV2400连接到 I2C 线路并打开 BQ Studio 后、 屏幕将显示"Device ACK OK"(器件 ACK 正常)。

在这种状态下、我将"Update Mode"更改为"Manual"并按下"Write Register"按钮、但寄存器未更改、I2C SCL 和 SDA 保持为"H"。

连接到 TPS25751时、是否无法从 EV2400写入 BQ25792?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    EV2400是主系统(以前称为主系统)。  我从未在 I2C 总线上使用2个初级进行测试。  如果 WD 计时器到期、BQ25792寄存器将复位为默认值。  此外、IINDPM 寄存器由 ILIM_HIZ 电阻分压器设置进行钳位。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:  

    TPS25751不支持 I2C 线路上的多主器件。 TPS25751具有集成的 I2C 控制功能、可用于在供电、受电、电源角色交换、硬复位和分离事件期间配置所有必要的寄存器。  

    要在连接到 TPS25751时配置额外的 BQ 寄存器、需要使用 MCU 向 PD 'I2Cw'发送4CC 命令。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们了解到 BQ2579x 不支持 I2C 多主设备。

    我们将考虑如何使用4CC 命令将 TPS25751用作主设备。

    此致、

    Masashi