This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:自举电容器电压问题+总输出电容问题

Guru**** 2389440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487824/tps548b22-boot-capacitor-voltage-question-total-output-capacitance-question

器件型号:TPS548B22

工具与软件:

您好、TI 设计支持团队。

首先、让我说一下这个论坛是了解如何使用您的组件的一个很好的来源。

我有两个与  TPS548B22相关的问题。

1-自举电容( 评估板上的 C22)需要额定电压为25V 的电容的原因是什么?

  它在内部连接至 BP、因此具有5V 电压充电/放电电压。

  是否预期会出现较大过冲、或者仅出于直流偏置原因?

是否有一个最大输出电容可以支持该元件并保持良好的调节?

  在我们的应用中、 TPS548B2是许多低电压负载点的前置稳压器。

  输出负载电容,没有自己的输出电容,是非常大的:几乎1mF。

   目前、我刚刚考虑具有一个较大的软启动。

谢谢你。

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [报价 userid="523134" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487824/tps548b22-boot-capacitor-voltage-question-total-output-capacitance-question ]1-自举电容器需要额定电压为25V 的电容器的原因是什么( 评估板上的 C22)?

    BOOT 至 SW 电容器不需要额定电压为25V。  TI 建议最低额定电压为10V。

    直流偏置降额不应将电容降至50nF 以下

    Unknown 说:
    2-是否有一个最大输出电容既能支持组件又能保持良好的稳压效果?

    是、但最大输出电容取决于开关频率、电感器、电容器 ESR、反馈分压器和所选的补偿斜坡。

    数据表第26页的表7 - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b22.pdf#page=26 包含不同开关频率和斜坡选择的斜坡时间常数。  补偿阻抗的计算公式为:

    z (comp)= 1/8 x Vor/Tau x Vref x L/(Tau)

    输出电容器应具有阻抗、包括电容和 ESR 在150kHz 或开关频率的1/4 (以较小者为准)时小于 Z (comp)的值。

    输出电容器应具有阻抗、包括 在10kHz 及以下频率下大于 Z (comp)的电容和 ESR。

    您可能需要选择更高的斜坡时间常数。 (如 Rx2或 Rx3)或较低的开关频率、在总输出电容过高时实现较低的 Z (comp)

    如果您已经选择 Rx3斜坡、您可以通过选择 VSEL 电阻器来选择更高的基准电压。

    如果您已经选择 Rx3斜坡和1.2V 基准、但总输出电容在10kHzt 时仍具有比 Z (comp)更低的阻抗、可以在 VOUT 至 RSP 之间的顶部电阻器上添加一个电容器、来降低 Vout 至 Vref 反馈分压器的影响

    该电容器的时间常数应大于或等于15μs、并联 Vout 至 RSP 以及 RSP 至 RSN 电阻器的组合。

    需要注意的是、由于具有高效率和恒定的输出功率、大多数开关模式稳压器都具有负输入阻抗。  源阻抗不应低于负输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    感谢您的全面而详细的解释。

    1.

    25V 额定值来自产品说明书§8.2.3.5自举电容器选择: 建议使用 X5R 或更高等级电介质的陶瓷电容器。 使用额定电压为25V 或更高的电容器。

    好消息如果能够使用16V 额定电压、这将允许更小的封装并改进布局。

    2.

    总输出电容(包括转换器输出电容) 为1.2mF。

    使用已经选择的设置 Rx3和 Vref = 1.508V 时、结果与设计很匹配、对于最小和最大输出电容。

    我注意到、您提供的最小输出电容计算大于数据表§8.2.3.3.1最小输出电容计算、以确保稳定性。

    10kHz 值是否来自内部补偿设置?

    再次感谢。

    BR、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    彼得在本周就出来了。 请在本周和下周之间收到回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="523134" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487824/tps548b22-boot-capacitor-voltage-question-total-output-capacitance-question/5715274 #5715274"]

    25V 额定值来自产品说明书§8.2.3.5自举电容器选择: 建议使用 X5R 或更高等级电介质的陶瓷电容器。 使用额定电压为25V 或更高的电容器。

    好消息如果能够使用16V 额定电压、这将允许更小的封装并改进布局。

    [报价]

    只要电容器在5V 直流偏置下的电容至少为50nF、就没有问题。

    [报价 userid="523134" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487824/tps548b22-boot-capacitor-voltage-question-total-output-capacitance-question/5715274 #5715274"]

    总输出电容(包括转换器输出电容) 为1.2mF。

    使用已经选择的设置 Rx3和 Vref = 1.508V 时、

    [报价]

    没有1.508V 基准选择。

    第18页的表3 - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b22.pdf#page=18列出了 VSEL 选定的基准电压 

    您是指1.0508?

    我注意到、您提供的最小输出电容计算值大于数据表§8.2.3.3.1最小输出电容以确保稳定性。

    有。  数据表中的公式7更为激进、没有 ESR 或 ESL 的裕度。  我提供了一个指导线、其中针对非理想寄生效应提供了一些额外的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    再次感谢  

    是的、1.508V 是一个拼写错误。

    此致、

    Nicolas