This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:EN_IBAT_LOAD 函数

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486072/bq25756-en_ibat_load-function

器件型号:BQ25756

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 

我们在 USB-C 应用中使用 bq25756降压博斯特充电控制器。

我们为13节串联电池充电。

 

我们需要使用 EN_IBAT_LOAD 函数对电容器放电。

我认为这是目前的工作方式。

 

在测试过程中、我将电池连接到充电器。 EN_CHG 未激活。

EN_IBAT_LOAD 已激活。 我可以看到大约30mA 的电流从 battrey 流入其中
PCB。

在数据表中、bq25756将电流从 SRN 灌入 GND。

我在连接到 SRN 的 R65上测量了压降。 在这里、我几乎不测量任何东西:

因为我知道有电流在流动、所以我测量了 R64上的压降。 该电阻器连接到 SRP。

在这里、我可以看到大约180mV 的压降。 这意味着大约18mA 的电流(180mV/10 Ohm = 18mA)流入 SRP。

这种行为是否正确? 电流为什么流入 SRP 而不流入 SRN?

 

非常感谢。

 

此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    感谢您耐心等待。 此时此刻,我们已经昏昏了过去。 我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我正在与内部团队核实。 当我听到后面的声音时、我会让您知道。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    好的。 谢谢。

    此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我已从内部团队收到反馈。 IBAT_LOAD 从 SRP 灌入电力至 GND。 这是预期行为。 我将在数据表中进行更新。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    好的。 谢谢。

    此致、Klaus