This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:最大 Cout 值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488688/tlvm13630-max-cout-value

器件型号:TLVM13630

工具与软件:

大家好!

我想问您 TLVM13630的最大输出电容值。

此器件是否有建议的输出电容(max)值?

最小值为25uF、如下所示。

如果输出电容器容量过大、浪涌电流会很高、器件会因电流限制保护而无法启动。

如果 您有建议的最大值、请告知我。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    虽然此处没有固定的建议值、但最大值将受环路响应的限制、正如您提到过的、是电流限制。 该器件具有内部软启动和断续模式来处理此浪涌电流。  

    根据您的规格和应用、您可以在此处执行以下操作来准确估算所需的输出电容:

    1.在 WEBENCH 上对自己的电路进行仿真(webench.ti.com/.../)、检查启动波形和瞬态波形、并确保它与您的规格相符。

    2.使用此器件的快速入门计算器了解将得到的环路响应: https://www.ti.com/tool/TLVM136X0DESIGN-CALC 

    3.最后,在设备的评估模块上测试您的电路。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!

    此致、

    Taru