This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:振荡。 FAULT OCP 触发器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70660, LM5145, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488404/lm5145-oscillation-fault-ocp-trigger

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM70860、LM70660

工具与软件:

专家、您好!

我使用 LM5145设计了一个降压转换器。 48V 输入电压、24V 输出电压、4.6A 输出电流。

该器件通常运行良好、但在特定负载下开始振荡。 在我看来、触发了 OCP 保护。

此处是1.9Aout 下的示波器捕获。  

蓝色和红色是高侧和低侧 MOSFET 栅极。

黄色表示 Rs 电流。 我使用一个5m Ω 的电阻与 MOSFET 加上 RLIM 串联

这很奇怪、因为在2.5Aout 时、它再次保持稳定。

"你以为你赢了吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议检查稳定性、因为由此产生的振荡有可能达到电流限制。 请填写快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC、要特别注意输入输出电容值及其 ESR。 请注意、陶瓷的电容会随着电压的降低而降额、例如、在24VDC 时、一个10uF/50V/X7R/1210陶瓷电容器可能为~3uF。 还应该看看 LM5145数据表中的应用示例。

     

    PS:我们拥有能够提供4.6A 输出的转换器(具有集成 FET)、例如 LM70860 80V、6A 或 LM70660 65V、6A 转换器。 这样可实现更小的解决方案尺寸、而无需外部 FET。

    此致、

    TIM