This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:热插拔定时器行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487218/tps2490-hotswap-timer-behavior

器件型号:TPS2490

工具与软件:

我有一个 TPS2490热插拔控制器的实现方案、如下所示:

我一直在 Q2B/Q3B FET 在启动到短路时的运行过程中遇到故障、有时在运行期间施加短路时也出现故障。 在调试此故障时、我发现计时器引脚的行为与预期不同。 以下是发生此类短路故障期间的示波器迹线:

这是另一个我没有探测栅极信号的示例:

可以看到计时器信号完全按照预期在大约0.5ms 内充电到4V、但它会保持在4V、并且栅极信号在一段时间内不会被拉低。 这会导致 FET 在恒定功率模式下显著发热、最终超过其 SOA 并发生短路故障(在布线末尾电流会增加)。

我已更换 FET 并在多个板上多次重复这种行为、因此我很确信 TPS2490不是损坏的。 您能不能帮助我理解为什么定时器信号达到4V 不会导致栅极信号变为低电平?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否请在 EN 上施加5V 电压并 再次执行启动至短路测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  

    我将 EN 引脚更改为实际12V (通过电阻分压器由12V 信号提供、因此最简单的方法是将分压器的顶部短接)。 做出这项更改后、计时器似乎正常运行、输出 FET 不会超过其 SOA 并出现故障:

    计时器功能正常工作所需的 V_EN 电压是否最低? 我一直使用 EN 来执行 UVLO 和时序控制功能、从而需要保持其 V_EN=1.5V。 我假设任何超过 V_EN_L=1.28V 的电压都要保持热插拔启用和正常运行:

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使 EN 电压的最小值为2V。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"。