This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:BQ24195

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25618, BQ25619, BQ24195, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486794/bq24195l-bq24195

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件:BQ24195BQ25619BQ24295、BQ25628 、BQ25618

工具与软件:

 

您好!

 以及 静态电流、

由于 BQ25619的静态电流接近15uA、因此我们尝试改用 BQ24195。

PMID 引脚是否可用于为耳塞充电盒中的耳塞充电?

什么是高阻态模式、

请提供有关如何获得5uA 静态电流的详细信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能分享您的反馈吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMID 是 OTG 升压输出。

    REGN LDO 关闭时的高阻抗模式(HIZ)。  

    VBAT=4.2V、VBUS=0V、然后测量 BAT 电流。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    感谢您的反馈。

    PMID 是 OTG 升压输出。

    Q1它可以在升压模式下关闭吗? 例如 BQ25619

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑使用 BQ24295。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    我发现了 BQ25628、它具有更好的特性。 请帮我重新检查一下吗?

    可以在 OTG 模式下禁用 BQ25628 MOSFET Q1?
    当禁用 PMID 并启用 BATFET 时、静态电流是否低于 BQ25618的静态电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 OTG 模式下、Q1关断。 只有 PMID 是升压输出。

    2.无法禁用 PMID。 请参阅 d/s 中的 ID 规格

    谢谢!

    宁。