请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG2100R026 工具与软件:
您好!
客户希望将时钟发生器输出用于 LMG2100R026的输入。
您能否指导客户如何针对双输入(HI、LI)来控制它?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
客户希望将时钟发生器输出用于 LMG2100R026的输入。
您能否指导客户如何针对双输入(HI、LI)来控制它?
谢谢。
您好!
在 EVM 中、我们使用单个输入来控制 HI 和 LI 信号。 单个输入是分离的、并添加了死区时间以避免击穿。
这是指向 EVM 网页的链接: LMG2100EVM-097
EVM 用户指南链接: LMG2100R026 EVM 用户指南
在用户指南中、您可查看图中的原理图 4-1. 死区时间生成电路如左下角所示、我将在此处粘贴屏幕截图: 
谢谢!
Zach S