主题中讨论的其他器件: TPS923650
工具与软件:
您好、E2E:
我的 TPS922051/0支持降压/升压配置。 在此配置下、当 Vout-Vin 大于5V 时不会升压。 此配置是否具有某些不允许更大升压电压的限制?
示例-我有评估套件 TPS923650D2DRLRE VM 及这些参数
VIN - 12VDC
VLED - 28.6VDC
螺纹- 0.5A
根据这些参数、我只能获得350mA 输出、但当 Vin 电压增加到23VDC 时、电流为508mA。 Vref @ 350mA 为130mV、因此看起来基准电压会受到较大的 Vout-Vin 差的影响。
有关数据表上计算的另一个问题。 IL (电感器最大值)是指什么? 电感器将看到的最大电流是多少? ILED 是否具有30%的纹波? 我无法获取正确的电感器计算值来尝试解决上述问题。