This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750:突发下载模式的问题、无法进入应用模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487396/tps25750-tps25750-the-problem-about-burst-download-mode-cannot-enter-the-app-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

1:启用 EN、睡眠850ms、读取:0x22、0x03 ->获取(0x04、0x50、0x54、0x43、0x48) "PTCH"
2:写入0x22、0x11、(0x06、0x80、0x3D、0x00、0x00、0x35、0x32)
3:写入0x22、0x10、(0x04、0x50、0x42、0x4D、0x73)
4:读取0x22、0x10 ->获取 (0x04、0x00、...) 仅检查字节1
5:读取0x22、0x11 ->获取(0x40、0x00、...) 仅检查字节1
6:写入0x22、0x35、(.h array)
7 μ s:100ms  
8:写入0x22、0x10、(0x04、0x50、0x42、0x4D、0x63)
9:读取0x22、0x10 ->获取 (0x04、0x00、...) 仅检查字节1
:μ s 读取0x22、0x11 ->获取(0x40、0x03、...) 仅检查字节1错误不能得到零
:μ s 睡眠110ms
12:写入0x22、0x11、(0x04、0x50、0x42、0x4D、0x65)
13:读取:0x22、0x03 ->获取(0x04、0x50、0x54、0x43、0x48) 仍为"PTCH"
顺便说一句,缝合尺寸是15744。 帮助调试它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeyu:

    对于任何新设计、我们强烈建议改用 TPS25750 (NRND)的 TPS25751。 这些器件是 P2P 和功能兼容的。 未来、我们可能无法支持 TPS25750的合规性或特性问题。

    您是否遵循 TRM 中所述的流程图? 您能介绍一下流程图中您看到故障的位置吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS257xx_2D00_Q1.pdfFigure4-5是流程图。写入 PMBc CMD 并读取 CMD2 =0、GOT (0x40、0x03、...)之后 而预期值应为 (0x40、0x00、...)。

    根据我在上面对 I2C 总线的操作、哪个步骤会出现错误? 我想我完全遵循了这个流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeyu

    它在您突出显示的步骤中失败后、您可以读取引导标志寄存器吗?

    此外、您如何生成要加载到 TPS25751的固件映像? 您能否共享您正在使用的.json?

    生成新映像时、我看到大小为13184字节、15.7k 的文件似乎太大。

    谢谢。此致、

    Chris