This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:PG 引脚最大灌电流值

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487147/lm25141-q1-pg-pin-max-sink-current-value

器件型号:LM25141-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户遇到故障、显示内部 PG 模块损坏。

PG 引脚灌电流的最大值是多少、D/S 未指定该规格。

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们不能在公共论坛上分享这些信息。 如果您想继续此对话、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我上周发送了一封电子邮件给您、请帮助您对此进行回复。 谢谢

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    已通过电子邮件回复您、正在等待我们内部团队的回复。

    将关闭该主题。

    谢谢!  

    Dino