This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:使用内部 LDO 供2mA 外部使用

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487909/tps6521905-using-the-internal-ldo-for-2ma-external-usage

器件型号:TPS6521905

工具与软件:

您好!  

我知道、在  TPS6521905的 VDD1P8引脚数据表中、我们清楚地说明了我们不应为外部电路供电。 但如果可以绘制2mA、可以在电路上节省额外的 LDO。 因此、我可以节省一些成本和空间。  

所以、能否在引脚 VDD1P8上消耗最大2mA?

此致、
Caner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caner:

    这将违反规范。 这完全是针对很多块的内部参考、我不推荐它。

    Sathish