This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:使用 UCC21550作为一个全桥栅极驱动器

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488046/ucc21550-using-ucc21550-as-a-full-bridge-gate-driver

器件型号:UCC21550
Thread 中讨论的其他器件: UCC21530

工具与软件:

您好!

我们目前正在考虑采用 UCC21550、谨确认以下几点:

  1. 是否可以使用两个 UCC21550来驱动全桥电路? 我们的理解是、通过使用两个 UCC21550器件的每个通道来控制一对开关(Q1至 Q4)、就有可能配置一个全桥驱动器。 如果此方法是可以接受的、如果您能就任何重要的设计注意事项(例如死区时间控制、电源配置和隔离管理)向我们提出建议、我们将不胜感激。

  2. 如果不建议采用此配置、您建议使用任何具有增强型隔离的栅极驱动器 IC 来直接驱动全桥电路吗? 请注意、增强型隔离是我们的应用的强制性要求。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您关注我们的器件!

    是的、使用 UCC21550可以驱动全桥、该器件具有高稳健性、低成本和准确的可编程死区时间、因此非常适合。  

    没有适用于驱动全桥的 UCC21550参考设计、但此处是用于驱动双有源电桥设计的新一代器件(UCC21530)的参考设计:

    在此参考设计中、使用隔离式电源为栅极驱动器供电。 根据应用所需的占空比、为了获得更具有成本效益的解决方案、自举电路将起作用。

    如果您有任何其他问题、请在下面随时提问。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki