This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SEP:无法解释的输出和输入纹波以及 STAB 引脚上的较大变化。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473756/tps7h1111-sep-unexplained-ouput-and-input-ripples-and-large-variations-at-the-stab-pin

器件型号:TPS7H1111-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4010-SEPStrike

工具与软件:

您好!

我想使用 LDO  TPS7H1111MPWPTSEP 生成3.75V 的稳定电源。 为此、我实现了以下电路。  
5V 输入来自 TPS7H4010-SEP 的直流/直流转换器、其开关频率设置为350kHz。  

为将输出电压设置为所需的电平、将 Rref=12k 连接到 REF 引脚、将 Rset= 374k 连接到 SS_REF 引脚。 添加的 CSS 与 RSET 并联可实现更好的稳定性和更低的输出噪声、并将软启动时间设置为7.8ms。

 CLM (电流限制模式)连接到 Vin 以实现砖墙电流限制模式。

 Rfbpg_top= 100k、Rfbpg_bot = 10k、将理论阈值输出设置为3.366V。

建议将4.7nF 的电容器(CCOMP)和电阻器(RCOMP)和5 kΩ 串联到 STAB 引脚以补偿器件



当电路上电时、这里是 Vout = VSK、电源正常信号 PG、Vin= 5V、SS_REF 引脚和 STAB 引脚的示波器 I。  

最大30mA 负载时的输出纹波为169mV、输入纹波为213mV。 我还注意到 STAB 引脚信号的这些较大下降。 这一现象的频率为1.2kHz。



我不能解释发生了什么,你能帮我吗?  

您是否了解导致此问题的原因?  

如果我要做些什么、请修改配置以避免这些问题?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    乍一看、原理图值似乎合理。 我想对几件事进行故障排除、以便缩小可能发生的情况。

    • 您是否有任何示波器显示电流消耗和其他波形?
    • 如果将上游 TPS7H4010-SEP 替换为工作台电源、是否仍会发生此行为?  
    • 如果存在较大的负载(可能为0.5A)、是否仍会出现此行为? 如果30mA 负载提供给下游电路、您还可以确认在该电路断开连接时是否仍然发生该行为?  
    • 如果 FB_PG 引脚被强制为高电平(1V 就可以正常工作)、是否仍然会发生此行为? 禁用2mA 快速启动电流、因此启动会慢得多。

    注意、根据数据表公式、我计算出的软启动时间为16ms、而不是7.8ms。 您的范围似乎同意。 电气特性中的7.8ms 假设 FB_PG 阈值为~1.65V、这与您的配置不同。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。  
    实际上、 我们没有正确计算软启动时间。  
    我们发现问题是、在感应电阻器之后连接 OUTS 引脚会产生此振荡。  
    我们直接在  TPS7H4010-SEP 的输出端连接了 OUTS 引脚、从而解决了该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    感谢您关注您的观察和解决方案。 作为参考、您能分享一下感应电阻器的值吗?  

    此外、 您是否意味着 OUTS 引脚直接连接到 TPS7H1111的输出? 我想这只是一个拼写错误、但我想确认一下。

    非常感谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、它是1欧姆感应电阻器。  
    抱歉、是的、这是一个拼写错误。 我们已将 OUTS 引脚直接连接至  TPS7H1111的输出!

    此致、  

    ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    感谢您的澄清。  当放置在控制环路的路径中时、较大的感应电阻器肯定会影响稳定性的动态。 通常、检测电阻器小得多(mOhms)、可以减少较高负载应用中的功率损耗、因此最初它不会使我感到担忧。  

    考虑到这一细节、您的案例现在更有意义。 再次感谢您的关注!

    祝你一切顺利!

    Sarah