工具与软件:
Mike、您好!
在这种情况下、为什么 MOSFET 关断电流被取为 i_pri_peak?
根据我的理解、i_pri_peak 是 V_BULK_min 处的峰值初级电流
根据、它应该是 V_BULK_max 的电流、对吧? 因为 VDS 电压取值为 V_BULK_max + V_flyback。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Mike、您好!
在这种情况下、为什么 MOSFET 关断电流被取为 i_pri_peak?
根据我的理解、i_pri_peak 是 V_BULK_min 处的峰值初级电流
根据、它应该是 V_BULK_max 的电流、对吧? 因为 VDS 电压取值为 V_BULK_max + V_flyback。
Ning、您好!
我指的是文档 https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf (揭示了 A.
准谐振反激式转换器)。
其中开关损耗由给出

问题是:
这里提到了关断期间的 Coss 损耗和重叠损耗、提到的 MOSFET 电流是 Vmin (最小输入电压)下的初级峰值电流、
而此处提到的 MOSFET 电压为 V_Bulkmax + V_flyback。
为什么要考虑 V_Bulkmin 电流和 Vds 电流 V_Bulkmax?