This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:谷底开关期间 MOSFET 的损耗计算

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485898/ucc28700-loss-calculation-of-the-mosfet-during-valley-switching

器件型号:UCC28700

工具与软件:

Mike、您好!

在这种情况下、为什么 MOSFET 关断电流被取为 i_pri_peak?

根据我的理解、i_pri_peak 是 V_BULK_min 处的峰值初级电流

根据、它应该是 V_BULK_max 的电流、对吧? 因为 VDS 电压取值为 V_BULK_max + V_flyback。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis、

    我想您提到的是之前的一篇文章、但请在此处添加更多背景信息。

    您对哪个方程有疑问?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    我指的是文档 https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf  (揭示了 A.
    准谐振反激式转换器)。

    其中开关损耗由给出  

    问题是:

    这里提到了关断期间的 Coss 损耗和重叠损耗、提到的 MOSFET 电流是 Vmin (最小输入电压)下的初级峰值电流、

    而此处提到的 MOSFET 电压为 V_Bulkmax + V_flyback。

    为什么要考虑 V_Bulkmin 电流和 Vds 电流 V_Bulkmax?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于控制器。 一些控制器在不同的输入电压下具有相同的峰值电流、但在相同的电力输送下具有不同的频率。

    您对该概念的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning...感谢您的答复。  

    参考上图、

    区域4中会进行频率调制、此时的初级峰值电流保持不变。

    但这里我们已经考虑了 最大开关频率 出现的一些错误 最小输入电压 最大负载下发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

     宁已不在办公室。

    我们将在一两天内回复您。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    最大负载下的峰值电流在最小输入和最大输入下应相同。  您的工作频率在最小和最大输入下应该不同。  如果使用 I、则可以计算最小和最大输入电压的损耗。

    此致、