This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:对铅酸 I²C 管理系统原型中的 μ C 通信和状态问题进行故障排除

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477176/bq34z100-r2-troubleshooting-i2c-communication-and-status-issues-in-a-lead-acid-battery-management-system-prototype

大家好、我正在从事铅酸电池管理系统项目、测试 BQ34100-R2并构建原型。

目前、该芯片通过以下设置连接到试验电路板:

P2:GND

BAT:铅酸电池5V

VEN:悬空

P1:GND

CE:3.3V

REGIN (PIN6):3.3V

REG25 (PIN7)、TS:热敏电阻

HDQ:接地(GND)

SRN:悬空

SRP:悬空

VSS:GND

但是、我遇到以下问题:

  1. I²C 地址 芯片的变化是不可预测的、有时显示为 0x0B ,和其他时间作为 0x55 .
  2. 地址是空闲的 0x0B 、连接保持稳定。 但是、当它显示为时 0x55 、连接每秒中断一次并开始 0.1秒 以重新建立。
  3. 测量值保持不变 且不会改变。
  4. 当我检查 控制状态(0x0000) 则也会返回 0、96或25600 . 尝试将状态更改为 SEALED、CAL_ENABLE 或任何其他模式都不起作用。
  5. 奇怪的是、 有时、我不小心应用了 3.3V 至 REG25 (引脚7) 、芯片开始正常工作。

我测试了3个 BQ 芯片、它们的行为都相同

您能帮助我诊断这些问题吗?

此致、

Somyeong