This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:用于 OTG 的 VPMID 或 VBUS?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489217/bq25638-vpmid-or-vbus-for-otg

器件型号:BQ25638

工具与软件:

您好!

我们在新设计中采用了该器件、尽管在第31页上说 VBUS 是 OTG 输出、但在方框图中、VPMID 引脚也会连接至升压电压。  我只需要100%澄清一下、是否要使用 VBUS 引脚将 OTG 电压反馈至我的 USBC PD 控制器电源路径控制器?

感谢您的帮助!

此致、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、升压 OTG 模式 从电池向 VBUS 供电。

    尽管当 RBFET 开启时、VBUS = VPMID。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    对于 BQ25638、VBUS 和 PMID 都是升压输出。

    谢谢!