请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM5148-Q1、
工具与软件:
大家好!
对于仅使用第一相时如何连接控制器、是否有相关建议?
我已经将 EN2和 PGND2连接到 GND。
PG2、SS2、COMP2、HB2、HO2、 HOL2、SW2、LO2、LOL2、FB2、 CS2+和 CS2-未连接。
此控制器设置为独立运行(MODE 连接到 AGND)。
此致
Martin