This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:单相运行

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489181/lm5143a-q1-single-phase-operation

器件型号:LM5143A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5148-Q1

工具与软件:

大家好!

对于仅使用第一相时如何连接控制器、是否有相关建议?

我已经将 EN2和 PGND2连接到 GND。
PG2、SS2、COMP2、HB2、HO2、 HOL2、SW2、LO2、LOL2、FB2、 CS2+和 CS2-未连接。  
此控制器设置为独立运行(MODE 连接到 AGND)。  

此致
 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我建议在一个相位中使用 LM5148-Q1 80V 单通道控制器。

    如果您希望保持 LM5143A-Q1、只需使用通道1并将通道2的 HO 和 LO 引脚保持开路。 SW2可以接地、CAN EN2、FB2、COMP2、PG2 SS2和 CS 输入-这将改善 IC 的散热。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    谢谢你。  

    有什么建议,与  HB2有什么关系?  
    HB2与 SW2连接到 GND 时、应该连接到 VCC 还是保持悬空?

    此致、
     Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其绑定到 VCC 或使其保持悬空。 无论哪种方式、一旦在 EN2为低电平时禁用相位、就不会有任何切换。