请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 工具与软件:
您好!
LMG1020EVM-006的最大总线电压为75V 直流。EPC2019的脉冲漏极电流为45A。 我们如何确保45A 的电流以脉冲模式流经 FET?
此致、
Amar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
LMG1020EVM-006的最大总线电压为75V 直流。EPC2019的脉冲漏极电流为45A。 我们如何确保45A 的电流以脉冲模式流经 FET?
此致、
Amar
Amar、您好!
流经 FET 的电流受 R5-R8电阻负载或激光二极管(如果放置)的负载电阻和 PCB 电流能力的限制。
负载和 FET 的热限制将影响最大电流、脉冲宽度和开关频率。 我建议使用支持电流限制的电源、并缓慢增加电压和电流。
请参阅 EVM 用户指南的第7页、了解如何设置和测试电阻负载 https://www.ti.com/lit/ug/snou150c/snou150c.pdf

谢谢!
Walter