工具与软件:
当我使用汽车版本(LM25149-Q1)时、该设计在高达11A 的电流下运行良好、然后输出电压从13V 降至11V、再在11V 下继续供电、直至17A 负载、此时会关断...
我在8个月前用汽车零件做了这个设计的样品,他们已经做了完美的测试,他们现在仍然完美的工作,他们推出13V@16A,关闭在17A ...
然后、我使用非汽车器件制造了500块生产电路板、它们非常不稳定(有很多可闻噪声)... 改用汽车器件会使它们不产生噪声、但在11A 负载下具有该2V 的奇怪压降...
汽车器件和非汽车器件有什么区别?为什么汽车稳定而不是常规器件?