This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:7/5000芯片应用问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489660/tps548a29-7-5000-chip-application-problem

器件型号:TPS548A29

工具与软件:

1.在电流测试过程中发现 PCB 电源线太长、直流阻抗导致大电流下压降。 目前、我们正在使用近端反馈。 如果我们切换到遥感、是否可以仅使用正极端子单端方法?
TPS548A29运行不稳定、可能出现输出停止。

3.a 0.1uf 电容添加至遥感差分线路。

e2e.ti.com/.../KUPS_5F00_GENS-_5F00_-KUPS_5F00_GENS.pdf



这是电源板上 FPGA 的电源轨图。 它使用两个级:第一级通过本地反馈(FB)将12V 转换为5V;然后、使用四个转换器(均支持远程反馈(FB))将5V 转换为0.95V、1.0V、1.2V 和1.8V。

5.我们发现在一级的测试中、12V-5V 的转换器在一级偶尔会突然停止输出功率。 好、接下来忙。 当您有时间时、您能帮助分析可能的原因吗?

这是12V 至5V 直流/直流转换器在异常情况下 FB 端子处的波形。

上述问题有哪些、如何解决、请详细解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    首先、建议使用类似此示例的连接、其中模式和跳闸使用 AGND、FB 和 SS/REFIN 使用 VSNS-、而其他引脚使用 PGND。  如果负载远离器件、则应使用遥感。 +/-遥感线路应以差分方式路由到负载、远离任何噪声信号。  

    对于12V 至5V 转换器、您可以用波形(Vin、En、Vout、Iout、PG)提供更多信号吗?

    此致!

    Ryan