请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662A-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户 Valeo 在 其项目中使用 TPS92662A、他们问:
1.我们如何定义开关脉冲电流的参数、 如何进行相关测试、测试条件、测试方法等、以及数据表中是否有关于单个脉冲(定义为400Hz 重复脉冲)的瞬态过流能力的任何相关信息。

2.在它们的用例中: 有单个脉冲电流、流经开关的最大电流将达到7.12A、电流降至1.5A 的时间为34.6us、下降至最大值10%的时间为43us。 您可以帮助检查此处是否存在任何风险吗?

3.可以提供 ADC 引脚的内部阻抗和电容、以及内部开关的 SOA 曲线吗?
谢谢你
此致、
Xiaowei Zhang