This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:INH/UVLO 引脚特性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, LMZ31710, TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487690/lmz31710-inh-uvlo-pin-feature

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:LMZ31704、、 TPS54020

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

是否可以在 LMZ31710 / LMZ31704电源 IC 中使用分压器同时使用启用数字逻辑和 UVLO 功能?

谢谢、此致、

Santanu Kumar Sinha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本周将发布回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    LMZ31710 在内部 使用 TPS54020 IC、INH/UVLO 引脚 是 TPS54020内部的 EN 引脚

    两个数据表都提到使用电阻分压器实现 UVLO

    谢谢你
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    感谢您发送编修。  

    请查看以下驱动 LMZ31710/LMZ31704的 INH/UVLO 方案。  

    此处使用了 INH 和 UVLO 功能。  是否可以 在此配置中使用?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santanu

    可以使用外部信号来启用器件、但 LMZ31710已经具有数据表中所示的内部 Vin UVLO 和 INH/UVLO 上升下降 阈值、一旦 Vin<=3.85V、器件就停止开关、我认为在这些低 VIN 5V 处使用电阻分压器不会对您有所帮助、通常我们使用 Vin 到 INH 电阻分压器来提高 Vin UVLO 阈值。

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 救世主、

    感谢您澄清我的问题。

    谢谢、此致、

    Santanu Kumar Sinha